This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1133:SPI 交换

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1133, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1072978/tmux1133-spi-switching

部件号:TMUX1133
“线程”中讨论的其它部件: TMUX1574

大家好,团队

是否可以使用 TMUX1133切换 SPI?

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛,

    如果您只需要在4个典型 SPI 信号中切换3个,并且只需要高达220MHz 的带宽,那么 TMUX1133无疑是 SPI 切换的一个选项。 我们对该应用的典型建议通常是 TMUX1574,它是一种具有极高带宽的2:1x4多路复用器,几乎可以与任何 SPI 应用一起使用。

    如果您对此有任何疑问,请告诉我。

    谢谢!

    布莱恩