This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3384:布局指南

Guru**** 2480275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1072929/sn74cbtlv3384-layout-guidelines

部件号:SN74CBTLV3384

各位专家:

我很难找到 SN74CBTLV3384DBQR (DBQ)的布局指南。 我已经搜索并查看了使用相同设备/包装的部件。

如果没有此类指导,您可以在创建此类布局时帮助我们提供提示和提醒吗? 我已经搜索过这个网站:

https://www.ti.com/switches-multiplexers/technical-documents.html

相关文档,但无任何效果。 EVM 也不适用于此设备。

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    此设备采用24针 DBQ 封装,布局取决于可用的图层数。 毫无疑问,可以在单个层上路由此设备,下面给出了一个类似封装类型的设备示例:

    在这些类型的设备中,需要注意的一个关键问题是确保建议的去耦电容器尽可能靠近设备。 波形宽度需要能够支持您计划通过设备的电流(最大值为128mA),相邻波形之间的间隙应该尽可能大,以防止串扰的任何情况。

    谢谢!

    布莱恩