This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1575:布局建议

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575, TMUX1575EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1072472/tmux1575-layout-suggestion

部件号:TMUX1575

尊敬的 TI 支持:

我正在设计一款采用 TMUX1575芯片的新型主板。

数据表中有一个布局示例,但我需要更多信息。 是否可以对覆盖区域的圆形,象形和垫进行深入描述?

一个非常好的例子是您的应用手册“A-1112 DSBGA 晶片级芯片级封装”,但它引用的封装的间距至少为0.4mm。 TMUX1575的布局是否使用了类似的文档?

谢谢!

此致,

Giuseppe Spezzano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe 您好,

    您能否指出您认为该文档中的哪些指南不适用于 TMUX1575 (0.35mm WCSP)? 本文档更像是一般指南,而不是有关如何路由/布局设备的一套标准。 您的布局将取决于 PCB 制造技术和可用公差以及实际设备本身。  我们没有对所有这些参数的精确描述,因为每个应用都不同,而且并非每个人都能获得所有不同的 PCB 制造技术。

    谢谢,

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    例如,在“AN-1112 DSBGA 晶片级芯片级封装”文档中,声明首选 NSMD PCB 板接地。 但在数据表中,首选的是定义的焊锡掩码。

    TMUX1575有一个评估板。 您能否共享 TMUX1575EVM 的细菌文件和堆栈信息?

    我将检查 PCB 制造能力。

    谢谢!

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe 您好,

    请参阅 TMUX1575细菌文件附件以供参考。 希望这能让您对布局问题有所了解。

    请告诉我还有什么其他的事情可以帮你。

    谢谢!

    布莱恩


    e2e.ti.com/.../16YCJTM1575EVM_5F00_Gerber_5F00_NCdrills_5F00_IPC.zip