This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS232,RS422和离散线路

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8212, TMUX8108, TMUX8109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1072812/rs232-rs422-and-discrete-lines

《线程》中讨论的其他部件:TMUX8212TMUX8108TMUX8109

大家好,团队

请检查以下请求并提供建议吗?

"

我正在寻找 RS232,RS422和离散线路的开关(12VDC 开/关)。


 
正如我在上面所解释的那样,这些线路将切换为不同的通道。 如果是1,输入 A 将转到输入 A,而输入 B 将转到输入 B,则第二个输入将完成交叉。
您能否发送符合 RS232标准(在操作方面耐+-25V,+-15V)和水平速度的产品?

"

请提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    对于此应用,我建议查看我们的 TMUX8212多路复用器。 这是一款1:1x4信道设备,可以满足 RS232/RS422标准的+/-25V 要求。 此设备的标称带宽为400 MHz。

    您可以查看的其他配置也具有类似的规格(TMUX8108为8:1x1信道,TMUX8109为4:1x2信道)。

    如果您对此有任何其他问题,请告诉我。

    谢谢!
    布莱恩