This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:V.IH 和 V.il 级别

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1072417/ts3a4751-v-ih-and-v-il-level

部件号:TS3A4751

您好,Team,

数据表指定 了 V.IH 和 V.il 为1 V 和0.4 V。 这是否适用于任何电源电压?

当 Vcc 为3.3 V 时,我们需要确保 IN[1:4]引脚可以由1.8 V 控制

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第6.6节列出了电源的电气特性。 限值为0.5 V 和1.4 V

    (TS3A4751设计为在所有电源电压下均兼容1.8 V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱丽丝,

    对于3.3V 电源电压,VIH =1.4V,VIL =0.5V。 这可以在数字控制输入(IN1 - IN4)部分下的数据表6.6中看到。

    使用3V 电源时,TS3A4751数字输入电压兼容1.8V。

    谢谢,

    泰勒