请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74CBTLV3257 在 SN74CBTLV3257的数据表中,它在 软件包选项附录中列出了两个部分:
| 74CBTLV3257RGYRG4 |
和
| SN74CBTLV3257RGYR |
| 74CBTLV3257RGYRG4活动 VQFN RGY 163000 RoHS 和绿色镍钯金级别-260C-1年-40至85 CL257 |
和
| SN74CBTLV3257RGYR 活动 VQFN RGY 163000 RoHS 和绿色镍钯金 Level -260C-1年-40至85 CL257 |
我在 SiliconExpert 中找不到数据表或零件比较方面的任何差异;我唯一的猜测是有一个散热垫和一个材料。