This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:此设备是否支持菊花链拓扑?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309, SN3257-Q1, SN74HCS138, SN74HCS151
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1071126/sn3257-q1-does-this-device-support-a-daisy-chain-topology

部件号:SN3257-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TMUX1309SN74HCS138SN74HCS151

如下图所示,SN3257是否可以实施此拓扑,请帮助确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是可能的。

    2×TMUX1309更便宜。 您需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo,

    简短答案是“是”-这是设备的可能配置。

    长的答案是,它取决于您运行的 SPI 频率。 将多路复用器置于并行模式将会增加交换块的有效电容,从而降低带宽;但是,这可能不是一个问题,这取决于您尝试通过该 SPI 实现达到的频率。  

    请告诉我您的工作频率, 我将验证这是否正常。

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Parker Dodson,,SPI 的频率为10MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,10MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10 MHz 远低于 SN3257-Q1或 TMUX1309的限值,工作正常。

    或者,也可以使用 SN74HCS138等多路解复用器处理/CS 信号,使用 SN74HCS151等多路复用器处理味噌信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo,

    在这种配置中,采用10MHz 时,SN3257-Q1应该工作正常。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森