This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:电源问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1071337/ts5a23157-q1-supply-question

部件号:TS5A23157-Q1

大家好,团队

我的客户对 TS5A23157-Q1有以下相关问题,请您详细解释每种情况。

(1) 如果 V +电源为3.3V 且输入和输出信号(NO,NC,COM)电平为1.8V,这种使用是否会受到影响?

(2) 如果 V +电源为1.8V,IN_Pin 为3.3V,芯片是否支持该电源?

(3)如果 V +电源电压为1.8V,输入和输出信号为3.3V,那么如果他们用这种方式,会有什么问题?  

感谢您的支持。

此致,

李兰熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,兰西

     1,TS5A23157-Q1可通过0V 至 VDD。 VDD = 3.3V 可通过开关传递0V 至3.3V。 以下是不同电源电压下的接通电阻与输入电压。 3V 线路最接近电源,典型的接通电阻将根据3V 线路上0V 至1.8V 的输入电压而变化。 由于您的电源为3.3V,接通电阻可能会稍小一些。 这对输出信号的影响取决于负载阻抗。   

    2.是的,当 V+= 1.8V 时,此部件支持3.3V 输入电压-请参阅以下数据表摘录:

    VIN -输入引脚处的电压(包括接地)可介于-0.5V 至6.5V 之间-输入引脚上的最大电压与 V+无关-而在 NC/NO/COM 引脚上,最大电压为 V++ 0.5V。 由于最大 VIN 电压中没有 V+,当 V+= 1.8V 时,引脚上的3.3V 电压正常。

    3.是的,会有问题。 此设备将只能通过0V 至 V+;因此,如果 V+= 1.8V,则无法接受/通过高于 V+的电压。 这也会导致开关路径上的 ESD 二极管开始工作,这可能会导致部件损坏,因为 ESD 二极管可能会产生较大的电流,这可能会在过电压情况下将输入短路到 V+并损坏部件。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森