This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:模拟开关故障

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1074431/ts3a4751-analog-switch-problem

部件号:TS3A4751
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,

我在一个需要关闭设备电源和 I2C 数据的项目上工作,我的目标是降低功耗。

为此,我选择了4通道 SPST 模拟开关的 TS3A4751的“是”属性。

在下面,您可以看到我是如何设计此组件(R32不是安装)的:  

我获得以下结果:

姓名 当 IN = 3.3V 时 当 IN = GND 时
N01 3.35 V 3.35 V
COM1 3.35 V 0.547 V
注2 3.35 V 3.35 V
COM2 3.35 V   0.133 V
否3. 3.35 V 3.35 V
COM3 3.35 V 0.138 V
第4个 常闭 常闭
COM4 常闭 常闭

在上面,您可以看到 我从设备获得的不同状态的数据。

因此,当 N01和 COM1开放时,我尤其获得的价值让我感到困惑。

请问您对我的成绩有何看法?

也许我在某个地方制造了一个神秘的感觉?

感谢您的帮助,

此致,

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    您的逻辑和总体原理图似乎是正确的,但 COM1线还附加了什么? 这可能是由于该线路上其他位置存在电压。 您是否尝试卸下该3.3V 以绕过功率0欧姆电阻器,并查看是否获得相同的结果?

    谢谢!
    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    感谢您的回答,

    在我的 COM1上,我已连接了一个2 * DS18B20 (VCC),每个均带有1个 UF 用于去耦,1线数据为1个上拉(4.7K)。

    在我的原型中,我没有安装 R32,您想用 R32安装进行测试吗?

    谢谢,

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    不会,我会让 R32保持连接状态。 您需要显示完整的示意图,以便我可以帮助进一步调试,因为设备的初始设置正常。 因此,我相信会有一个外部因素导致这种情况。

    谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 已经与布莱恩交换了有关这个问题的信息。

    我在 COM1上连接了一个上拉,因此当我关闭模拟交换机时,COM1上已有一条路径可用,因为我的上拉是用于通过单线数据总线进行通信的。 因此,即使我关闭模拟开关,COM1上仍有电压。

    拔下拉线后,在“关闭”模式下获得的 COM1结果更好:153mV

    关于小电压:

    来自布莱恩的信息

    “ 开关表示多路复用器上的通道(例如,我所指的 COM1)。 COM1节点上会有一些电压,因为这些设备会有漏电和电容脱落,这只是交换机上的一个电容,可以保持一定的电荷(这可能是您所看到的)。 如果它处于浮动状态,它将无法完全放电,并且将保持在相当低的电压下。 断开 COM1引脚后,您可以尝试接地以查看残余电量是否会消失。 显然,该节点上的电压不会恰好为0,因为有电流将流经关闭通道,并将电容充电到一个非常小的电压,这正是您观察到的 (No1引脚上的3.3V 将通过通道产生泄漏电流,从而将 COM1引脚充电至一些小电压)。 您看到的 COM1,COM2和 COM3之间的电压不同,这是由于在 No1,NO2和 NO3引脚上看到的电压不同,因为它们提供了不同数量的泄漏电流。 "

    如果这能帮助别人,我会在这里提供信息。

    我要感谢  的帮助和他帮助我的时间。

    谢谢,

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max! 很高兴能提供帮助!

    如果你遇到其他问题,请告诉我。

    再次感谢,

    布莱恩