你好! 我是汽车的摄像工程师。
目前,我们希望使用 TS3A24159控制 I2C。
但是,当串行化器的 GPIO7,8连接到 TS3A24159的输入引脚时,I2C 通信错误和串行化器被关闭。
我同意我测试过的条件。 请检查还有哪些其他调试点。
请参阅随附的电路。
1.当 U5和 U4分离(卸下了 R7和 R9)时,在 U5的 D1和 D3引脚中检测到 I2C,串行器工作正常。
2.即使拆下了 U4的上拉电阻器 R38,R39,R37和 R40,I2C 也不工作,序列化器也关闭。
3,即使拉电阻器 R38,R39,R37,R40,R19, U3和 U4的 R20,R25和 R35被删除,I2C 不工作,序列化器被关闭。
4.完全删除 TS3A24159后,确认串行化器的 GPIO 7和8工作正常。
谢谢!