This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3245:未使用的引脚/控制输入

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1074066/sn74cb3t3245-unused-pin-control-input

部件号:SN74CB3T3245

大家好,团队

SN74CB3T3245的数据表中提到,“设备的所有未使用的控制输入必须保持在 VCC 或 GND,以确保设备正常运行。”

控制输入有哪些针脚?

起初我以为这些是 A1~A8,但我发现 了这个线程。 A 和 B 针脚 I/O 针脚和是否可以向左浮动? 通过控制引脚,这是否意味着 OE 引脚?

如果 A1~A8是控制针脚,那么,如果不使用 A1和 B1,则只能将 A1连接到 Vcc/GND? 或者,A1和 B1都应该连接到 Vcc/GND?

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库鲁米,您好!

    我们所有设备的控制输入都是指控制启用或正在寻址的信道的针脚。 在这种情况下,此设备只有一个控制输入,即 OE 引脚(在启用引脚上)。 这些逻辑引脚必须保持在高或低状态,以防止引脚浮动到不需要的状态或振荡。 只要输入/输出引脚(此设备的 AX/Bx)不是高频应用,浮动引脚可能会产生杂散噪音,输入/输出引脚(此设备的 AX/Bx)就可以保持浮动。

    谢谢!

    布莱恩   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

     感谢您的输入,我知道 SN74CB3T3245中的控制输入是 OE 引脚。

    [引用 userid="298275" url="~/support/switches-多路复用器-组/开关-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/1074066/sn74cb3t3245-unused - pin - control-input/3975046#3975046"]输入/输出引脚(Ax/Bx /杂散射)可能无法在该设备上长时间保持高频率的地方)。

    用于高频应用时,建议将 IO 针脚连接到 GND,是否正确?

    此外,您是否可以分享杂散噪音会造成问题的大致频率范围? 客户希望仅作为参考来了解,因此不必是准确的数字。

    此致,

    库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库鲁米,您好!

    正确,通常建议在这些高频情况下通过50欧姆电阻器将 IO 针脚连接到 GND。 对于粗糙的范围,我想说,一旦您开始进入 GHz 范围,如果输入保持浮动,您可能会看到更明显的噪音,但这也取决于系统的布局和实际频率。

    谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    非常感谢您的额外意见。  

    此致,

    库鲁米