请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TS5MP645 您好,
我们正在设计中使用 TS5MP645NYFPR 部件。 当我们将设计用于印刷电路板制造时,我们的印刷电路板制造商无法满足0.23毫米直径(垫片尺寸)的要求,他要求更新0.23毫米的公差为20%。
请您分享我们可以为印刷电路板制造商提供的可接受容差限制吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们正在设计中使用 TS5MP645NYFPR 部件。 当我们将设计用于印刷电路板制造时,我们的印刷电路板制造商无法满足0.23毫米直径(垫片尺寸)的要求,他要求更新0.23毫米的公差为20%。
请您分享我们可以为印刷电路板制造商提供的可接受容差限制吗?
Deepan,您好!
请参阅本应用手册,该应用手册可帮助您在给定特定球码的情况下明确标称地面模式:
https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/spraca4/spraca4.pdf?ts=1643728037090&ref_url=https%253A%252F%252F
现在,该设备的数据表指定了理想的地垫尺寸为0.23mm。 该值的容差将接近10%范围(或约0.23mm +/-0.02mm)。
谢谢!
布莱恩