This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电路如何工作

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1073428/how-does-the-circuit-works

你好

在 szza030d 中,我找到了一个使用 mux 设置运算放大器增益的应用程序。 但我不理解它的工作原理。

您能详细解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    在该电路中,增益极性改变。

    当开关被拉拔时,正输入为接地,因此输出=-1 *输入,因为 R 电流和电压都是相同的。 增益=-Ri/RF =-1

    在开关处于其他位置时,输入将应用于两个运算放大器输入。 因此,任何一个 R 都不能流动电流,唯一的线性解决方案是 Vout = VIN。 增益=+1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron

    感谢您的解释。 是否可以使用多路复用器切换增益,例如1增益/1.5增益/8增益

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    类似的东西。

    两个开关均打开增益8。 G1关闭是增益1。 G1.5只是1.5增益。  与5.38k 并行的70k 为5k