This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:0-V 至5V 开关,VCC 工作范围为3.6 V

Guru**** 2609845 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1075383/sn74cb3q3125-0-v-to-5-v-switching-with-vcc-operating-range-to-3-6-v

部件号:SN74CB3Q3125
“线程: 测试”中讨论的其它部件

尊敬的支持团队。

SN74CB3Q3125数据表的封面显示“使用3.3V VCC 进行0-V 至5V 切换”。
VCC = 3.3V 时,VIO 是否可以输入和输出5V?
即使在推荐的工作条件下,电源电压也是3.6V。 数据输入和输出电压高达5.5V。

SN74CB3Q3125的输入电压是否超过电源电压,输出电压是否超过电源电压?

此致,
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San,

    在 SN74CB3Q3125的 I/O 路径上,VDD 导轨上没有 ESD 二极管,因此您的 I/O 不限于 VCC 因此,无论电源电压如何,您都可以在 I/O 路径上传递5.5V 信号(即电源电压可以在2.3-3.6V 之间的任何位置,您仍可以通过5.5V)。  

    谢谢!
    拉米


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉米-桑,
    感谢你的回复。

    我们的客户使用 VCC = 3.3V 电压,V I/O 高于2V。
    我们将调查电源电压和 V I/O 以外的其他原因

    此致,
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San,

    没问题。 如果我理解,当 VCC = 3.3V 时,您的 I/O 不会超过2V。 这不是正常行为。 听起来您将进一步调查系统级别的原因。 如果您需要多路复用器方面的更多帮助,请毫不犹豫地发送原理图和一些波形,我可以进一步研究,尝试帮助解决您可能看到的问题。

    谢谢,  
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉米-桑,

    感谢您的支持。
    电流测试很简单,OE 固定到 LO。
    输入信号升高至1,2,3,4伏。
    三个设备中只有一个无法输出。
    我认为其中一个可能有问题。

    此致,
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San,您好!

    如果您能够交换部件并检查问题是否仍然存在,这将有助于调试。 另外,想知道客户是否有另一个主板可供尝试。

    此致,

    桑德什