This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54HC4053:电阻随温度变化而变化

Guru**** 2609795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1076322/cd54hc4053-on-resistance-variation-with-temperature

部件号:CD54HC4053
“线程:测试”中讨论的其它部件

航空航天应用设备温度的内部 Ron (电阻)变化(-55 A 125ºC)是多少?

每个通道(A,b,c)和设备在整个温度范围内是否都是恒定的?  

您能否提供典型的电阻与温度图表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,安东尼奥,

    因此,此设备非常旧(~25年),因此查找记录数据将是一个漫长的过程。 尽管如此,我可以从数据表中获得一些棒球场的答案。

    数据表中已经列出了55到125C 之间的温度变化。 仅列出了最大温度,但也包括了其他温度范围,因此您可以将这些温度范围用作变化的指南。 也就是说,典型电阻值可能为70欧姆,但整个温度范围内的电阻值可能为240欧姆(在下面的数据表图片中查看第一个测试条件)。 温度变化为170欧姆。   

    每个通道都不是恒定的。 数据表中也在差值 Ron spec 下指定了此值。 我发现这只在25摄氏度时列出。 通常,温度之间的变化不会太大,因为它更符合制造规范。 我不希望最大温度范围将最大温差 Ron 的变化幅度超过几欧姆。 在较新的器件中,我们的规格在温度方面甚至是恒定的。



    最后,如前所述,这是一台较旧的设备。 我会询问周围是否有这方面的数据,但我怀疑是否会有任何结果。 本数据表将是我们在此处的最佳性能资源。

    谢谢,
    拉米