This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于 TK22A10N1的 TI 解决方案

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19534KCS, CSD19537Q3, CSD19533KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1076204/suggest-the-ti-solution-for-tk22a10n1

线程中讨论的其他部件:CSD19534KCSCSD19533KCS

尊敬的团队:

请帮我推荐 用于 TK22A10N1的 TI 解决方案

是否    可以使用 CSD19537Q3或 CSD19534KCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托您好,

    感谢您的咨询。 TK22A10N1采用 TO220隔离整形(塑料片)封装。 我们与该 FET 最接近的交叉点是 标准非隔离(金属选项卡) TO220封装的 CSD19533KCS (电阻下限:VGS=10V 时为10.5mΩ Ω 最大与13.8mΩ Ω 最大)或 CSD19534KCS (电阻更高:VGS=10V 时为16.5mΩ Ω 最大)。 我们不会在隔离的 TO220封装中建立任何 FET。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET 应用