This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 STM32 MPU 的双以太网和光纤?

Guru**** 2609795 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1075867/dual-ethernet-and-fiber-with-stm32-mpu

“线程”中讨论的其它部件:DP83849I

大家好,
我正在寻找双以太网示例,以便与我的 stm32mp157d MPU 一起实施,但我在互联网上找不到任何东西。
我已经看到没有带双以太网接口的 STM32,但我想向我的 stm32mp157d 添加双以太网和光纤端口,但我找不到任何参考。
所以我…了3端口或4端口交换机(如 DP83849I,LAN9313,KSZ8863,KSZ8765等),但不幸的是,我找不到 ST 的任何参考设计。 此外,由于长时间的延迟,我在市场上找不到任何可用的交换芯片。也许我可以使用一些使用 SPI 或 UART 的串行以太网模块吗?
速度在我的应用中不是一个要求,当然最好是使用 ST libs 在 MCU 上直接实施 TCP 堆栈,以访问代码。
关于如何实现两个以太网端口(RJ45)(10BASE-T 和100BASE-TX 支持)和两个光纤以太网(通过外部光纤收发器支持100BASE-FX)的任何想法/示例链接?

谢谢