This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1136:模拟信号范围的实际下端是什么?

Guru**** 2609795 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362, TS12A12511, TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1075354/tmux1136-what-is-the-actual-lower-end-of-the-analog-signal-range

部件号:TMUX1136
“线程”中讨论的其它部件:TS12A12511,TS5A22362

那么,模拟信号范围的实际下端是什么? 0.00mV? 还有其他价值吗?

如果限值延长到0.00mV 以下(甚至是一点),我可以节省零件。

提前感谢,R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,罗伯特,

    TMUX1136的模拟信号范围下端为0V;此设备仅允许单面操作(0伏-VDD)。 如果您正在寻找允许负电压的设备,TS12A12511是单通道单刀双掷(SPDT)设备,它将允许负信号通过。 但是,这需要负轨。  

    如果您尝试使用单个正 VDD 导轨执行此操作,最好选择 TS5A22362,它允许2.3-5.5V VDD,但支持从 VDD-5.5到 VDD 的 I/O 电压; 例如,您有一个3.3V 导轨,然后您可以支持从-2.2到+3.3V 的 I/O 信号。 这里要注意的是,这不是像 TMUX1136或 TS12A 设备那样的单通道2:1。 它将是一个2通道单刀双掷(SPDT)设备。  

    希望这能有所帮助!
    拉米