This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309:TMUX1309BQBR 支持 I2S &TDM 数据/时钟?

Guru**** 2517630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1075274/tmux1309-tmux1309bqbr-support-i2s-tdm-data-clock

部件号:TMUX1309

尊敬的团队:

TMUX1309BQBR 是否支持 I2S 和 TDM 数据/时钟? 谢谢你。 


非常感谢,
吉米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    我认为这是一次内部对话中反复出现的话题,但我可能弄错了。 我将在这里分享相同的信息并继续对话。

    您将使用什么频率和电压范围? 只要您的信号在建议范围内,就可以了。 我认为 I2S 频率通常不会超过5MHz 最大值,电压输出也不会低于3V,因此,就 I2S 而言,这应该是好的,因为 TMUX1309支持高达5.5V 和500MHz。

    谢谢,
    拉米