This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:Ron 设备到设备的变化

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TMUX1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1075124/tmux1108-ron-device-to-device-variation

部件号:TMUX1108
“线程”中讨论的其它部件: TMUX1104

大家好,团队

您能否告诉我一个零件号的设备变化最小?

5V 或以上时电源电压正常。

我暂时选择了 TMUX1108,因为它可能适合热敏电阻应用,但如果您有其他好的设备,请告诉我。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Taketo,

    我们不会根据设备的变化来调整设备。 这主要是由于制造,但我们确实对最大电阻可能的最大范围进行了规范,这将包括设备到设备的变化。 尽管如此,TMUX1108可能是您在这里的最佳选择。 RON 最大值仅与通常的电阻值相差1.5欧姆,且通道对通道匹配在每个设备上非常接近(典型值为0.13欧姆)。 是否需要8:1多路复用器? TMUX1104是另一种4:1,也提供相同的功能。  

    谢谢,
    拉米