This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16292:最低水平直通设备

Guru**** 2478835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1074778/sn74cbtlv16292-minimum-level-thru-device

部件号:SN74CBTLV16292

大家好,我想使用 SN74CBTLV16292VR mix/switch 来传递1V8数据总线,我认为如果我运行,这不是问题

VCC = 2V5时的开关。 你能确认吗? 谢谢帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,

    你是对的。  此设备可以将信号传递到并包括 VCC。 因此,将 VCC 设置为2.5V 并以1.8V 的电压传递信号将不会有问题。

    谢谢!

    布莱恩