This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:输入电压为5V,但输出电压为3.3V

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1079122/tmux1308-the-input-voltage-is-5v-but-the-output-voltage-is-3-3v

部件号:TMUX1308

输入电压为5V,但输出电压为3.3V

5V 是无负载输出,当为形成环路而添加负极时,3.3V 是输出

e2e.ti.com/.../SHeet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关打开时的行为类似于59 Ω 电阻器。 我猜电压会在开关上下降,或在其他地方下降。

    哪个开关? 该示意图并未显示与交换机连接的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Depeng,

    您的意思是“负数是为了形成循环”? 设备在电路中正常工作时会看到什么负载电流? 如果您能帮助提供准确的装载条件,我们可以帮助您确定可能发生的情况。

    谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩

    感谢您的快速回复。

    我已将其传达给我的客户

    祝你度过美好的一天!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢詹姆斯,

    请告诉我任何更新,以便我们能在这里为您提供最佳帮助。

    谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 布莱恩,

    问题:20MHz 时的5V 矩形波信号通过 tmux1308,变为3.3V

    祝你度过美好的一天!

     

    此致

    詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    感谢您提供更多详细信息,但仍需了解此设备的加载条件。 由于频率在设备带宽范围内,因此5V 至3.3V 的电压降不是典型的行为。 因此,负荷和电流显著下降可能是一个原因。

    请提供这些加载详情。

    谢谢,

    布莱恩