This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309-Q1:启用阈值电压

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1080069/tmux1309-q1-enable-threshold-voltage

部件号:TMUX1309-Q1

大家好,团队

1309芯片的 EN 阈值电压是多少? ,芯片打开时低于的电压值,以及芯片关闭时高于的电压值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH 和 VIL 在数据表第7.7节中指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    请参阅与下面每个 VDD 对应的 VIH 部分,了解关闭设备所需的最小电压(对于/EN 引脚,因为这是一个有源低压设备) VIL 部分显示了可注册为低输入的最大电压(打开/EN,电压需要小于此值才能打开设备):

    谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您光临 Amelie。 如果您有任何其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    布莱恩