This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1575:该部件可以与两个主部件配合使用

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1079871/tmux1575-can-this-part-work-with-two-masters

部件号:TMUX1575
“线程”中讨论的其它部件:TMUX1511

大家好,

我有一位客户使用 TMUX1511来实施 SPI 闪存共享方案。 有2个“主”设备需要访问同一 SPI 闪存设备,但不需要同时访问。

有一个控制信号,当高时,允许设备1访问闪存,当低时,允许设备2访问闪存。

“共享”的 SPI 信号包括 SPI_MOSI,SPI_味 噌,SPI_CLK,SPI_IO2,SPI_IO3, SPI_CS0#,SPI_CS1#和 SPI_CS2#。

这些设备使用3.3V 电源,SPI 接口为3.3V 逻辑电平。

他们正在考虑采用 TMUX1575,因为它的可用性更高,这可能是一个更好的解决方案,因为它只需要2台设备,而不需要4台设备。 这部分是否适用于两位大师? 他担心是因为  

示例应用程序用于将一个 SPI 主模块多路复用为两个 SPI 闪存从模块,但他正在尝试实现相反。

想和大家一起仔细检查。

谢谢,

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将奏效。 模拟多路复用器是双向的;闭合开关的行为就像一个小电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren,

    TMUX1575当然可以实现这一点(鉴于 TMUX1575的配置和 SPI 应用的高速性能,TMUX1575是一个非常好的选择)。 尽管该示例显示 SPI 在2个外围闪存设备之间进行了互传,但相反也完全有效。 您可以在两个 SPI 总线之间进行多路传输,以选择要与外围设备/闪存设备通信的总线(如您所说,鉴于您要在其中切换信号,您需要两个 TMUX1575)。

    谢谢!

    布莱恩