This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:数据 I/O 端口的电压级别

Guru**** 2609805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1079920/sn74cb3q3257-voltage-level-on-data-i-o-port

部件号:SN74CB3Q3257

您好,专家,

要检查 SN74CB3Q3257DBQR 的数据表,它指出 VIH MIN 为1.7伏,VIL Max 为0.7至0.8伏。 我想确认这仅适用于“控制输入”(OE 和选择引脚),而不适用于数据 I/O 端口?

在第一页上,它还表示数据 I/O 支持0.8V 和1.2V,但我仍想确保数据 I/O 中的1V 应用程序正常。

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,标有“控制输入”的规格仅适用于控制输入。

    数据 I/O 没有缓冲区,也没有切换阈值。 第一页中提到的电压只是示例;此设备支持建议的工作条件表中指定的所有 VI/O 范围内的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    你是对的。 如果有3.3V 电源,数据 I/O 可达5V;如果有2.5V 电源,则可达3.3V。 控制/数字输入也可达 5V (VIH/VIL 是指控制输入需要的电压,以将其注册为活动高/低电压,从而切换设备的活动通道)。

    为了清楚地了解您的应用,1V 通过开关是非常好的。 您只需确保您有一个可接受的逻辑电压,以确保您可以正确记录高和低,并且电源至少为2.3V (最高可达3.6V)。

    谢谢!

    布莱恩