This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V713EL:用于4:1应用的 VGA 信号总 mux 解决方案

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3V713EL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1079216/ts3v713el-vga-signal-total-mux-solution-for-4-1-application

部件号:TS3V713EL

您好,专家,

我的客户希望搜索7线 VGA 信号(R,G,B,Hsyn,Vsyn, 数据,时钟)和分辨率需要支持1920x1080@60Hz -> 150MHz 带宽。 拓扑如下所示。 我们是否知道我们是否有可支持客户4:1应用程序的整体提案解决方案? 非常感谢!

此致,

安·利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安,你好。

    您能帮助澄清什么是“节点0,节点1等”? 每个节点是否代表7线 VGA 信号,并且您正在尝试在单独的 VGA 输入之间进行 mux?

    请帮助澄清这一点,以便我能提供进一步的帮助。

    谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    是的,每个节点都有7线信号,需要切换。 请问我们是否有这样的设备可以满足客户的需求? 如果没有,我们是否有这样的建议? 谢谢!

    此致,

    安·利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安,你好。

    感谢您在此处进行澄清。 在此基础  上,我们可以使用的最佳解决方案是将 TS3V713E (或 TS3V713EL (如果需要水平转换)的两个阶段(总共3个设备)级联。 我已经制定了以下实施方案:

    由于这些设备是2:1x7通道设备,第一阶段将能够过滤4个节点,最多可过滤2个节点, 然后,最后一个 mux 将能够选择您要传送到 VGA 信号的实际节点,并可由每个设备上的 SEL 逻辑控制。

    如果您对此有其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    布莱恩