This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:希望为2个 MCU 使用1 SPI 闪存。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TS3A27518E, TMUX1574, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1078709/sn74cbtlv3257-want-to-use-1-spi-flash-memory-for-2-mcus

部件号:SN74CBTLV3257
“线程”中讨论的其它部件: TS3A27518ETMUX1574TMUX1575

TI 专家您好,

我的客户想要为2个 MCU 使用1 SPI 闪存,我认为他们必须为其使用模拟单刀双掷开关。

 在我的搜索中,SN74CBTLV3257非常适合。但我需要您的确认。

此外,我在 E2E 上找到了一条线程;

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/647139/ts3a27518e-q1-about-switching-application-of-spi-flash-signal

是否可以检查仅具有4个以上信道和带宽的规格?

(原因 TS3A27518E 只是单刀双掷开关,SPI 接口未注意到)

请检查此问题。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    对于标准 SPI 操作,需要4通道单刀双掷(2:1)开关。 这将包括 CLK,CS/,datain,DATAOUT。 在这种情况下,我们会推荐我们更新的 TMUX1574设备。

    对于 QSPI 操作,需要使用6通道单刀双掷(2:1)开关。 这将有 CLK,CS/,4条数据 I/O 线。 在这种情况下,我们建议使用 TS3A27518E 设备。

    希望这能有所帮助。

    谢谢你,

    此致,
    桑德什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandesh:

    感谢您的支持。

    事实上,我同意你的观点,TMUX1574是更好的,因为它是新设备。但正如你所知,TI.com 上没有在线库存,这一部分的交货时间太长。

    因此,我想向 我的客户推荐 SN74CBTLV3257,因为 TI 通信上有大量库存,甚至交货时间太长。

    您能否确认 SN74CBTLV3257在实现该功能方面没有常见问题?

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

     只要 此设备(100MHz)和电压节点满足带宽要求,SN74CBTLV3257就可能是有效的选项。

    此外,您还可以查看 TMUX1575,如果您愿意使用 WCSP 包,它可能更适合此应用。

    谢谢!

    布莱恩