This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:TMUX1072的备选部件,符合我所说的要求

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, SN74AUC244, TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1077233/tmux1072-alternative-part-for-tmux1072-which-fit-to-my-stated-requirement

部件号:TMUX1072
“线程”中讨论的其它部件: SN74AUC244TMUX1136测试

TI 管理员/专家,您好!  

目前,我想为我的应用找到 TMUX1072的替换件,并希望 TI 方面能为我的设计推荐合适的零件。

原因是我的对应 方提到  ,有任何从控制信号(3.3V)到输出信号(1.0V)的泄漏,不幸的是,他只是评论,没有任何支持的波形或进一步调查。

您认为在任何情况下都会发生这种现象吗? 到目前为止,我可以想到的是当 EN 打开或关闭时进行注射。 但当 EN 信号保持静态但只能向右切换输入信号时,这种影响不会发生?

顺便说 一句,我计划将 SN74AUC244用作缓冲器,将 TMUX1072用作 JTAG 1.0V 的开关,既可以是菊花链式,也可以是单 IC 拓扑式。

我正在寻找的交换机是  

2 通道2:1,带2个单独的控制输入

-低电荷喷射(如果控制信号保持在高位时,电荷喷射对1.0V 输出信号的影响很大)

低传播延迟(最低是最好的!)

-低 Ron (担心 IR 降,使输出电压更差1.0V)

请为我提供建议。

如果可能,您可以查看我计划实施的电路,并给出任何设计问题的反馈。

非常感谢。