This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要额定电压为40或以上,额定电流为1 A 的双刀双掷(DPDT)开关

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067, TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1077175/need-dpdt-switch-with-40-and-above-voltage-rating-current-rating-of-1-a

“线程”中讨论的其它部件:LM5067TPS2640

您好,

我们需要额定电压为40或以上,额定电流 为1 A 的双刀双掷(DPDT)开关 。

您能不能建议 TI 中具有高于电压和电流额定值的零件,如果有,请告诉我。

谢谢,

普什卡拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, 普什卡拉尼,

    欢迎使用 E2E。

    在正极导轨上,您可以考虑 TPS2640,在回程(-ve 导轨)上,LM5067是合适的。 请浏览数据表,如果需要任何澄清,请告诉我们。

    此致,Rakesh