This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3245C:JTAG 协议是否正常?

Guru**** 657980 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3245C, SN74CB3Q3244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1081839/sn74cbt3245c-ok-for-jtag-protocol

部件号:SN74CBT3245C
“线程: SN74CB3Q3244”中讨论的其它部件

团队,

您能否确认 SN74CBT3245C 对于 JTAG 协议(即单位 MHz 范围,3.3V 接口)是否正常?
是否还有其他8ch 适合 JTAG?

下面列出了 TI.com 上 JTAG 的 MUX 高配,但目前没有8ch。 我们是否计划有8ch TMUX15xx?
https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=520&parts=TMUX1575,TMUX1574,TMUX1511,SN74CBT3257C,SN74CBT3125C,SN74CBT3126&cols=o1,p480,p3306,p3318,p1143,p3307,p1389,p2848typ,p3127typ,p3193max,p1611,p1192,p2954,p1811,p1130,p2192,p3139max,p3316,p1498,p682typ,o4&lang=en

请提前感谢您的参与。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安伯,您好!

    SN74CBT3245C 要求最小 VCC 电源电压为4V,但控制引脚逻辑与3.3V 兼容。 它的带宽为200MHz,因此符合您的单位 MHz 要求。

    SN74CB3Q3244是另一种在3.3V VCC 电源下运行并满足逻辑电压/速度要求的选件。

    我们没有8通道 TMUX15xx。

    谢谢,

    泰勒