This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7212:TMUX721x 开关状态

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1081989/tmux7212-tmux721x-switch-states

部件号:TMUX7212
“线程: ABS”中讨论的其它部件

您好,

为了回答我的技术问题,我尝试使用 TMUX7212样例原理图/模拟运行 TI-PSPICE,但“开箱即用”时出现错误。   我无法修复这些错误(这显然是由于找不到路径),因此我需要询问 TI 的知识渊博的工程师:

1)所附数据表第1页上的操作图表明,特别是对于 TMUX7212,当对应的 SELx =逻辑1时,开关“闭合”(即导电电阻约为2欧姆)。  正确吗?

2)针脚功能定义表(即第3页的表6-1)建议每个 SELx 行都有一个下拉。   意味着如果 SELx 保持“未连接”,“驱动低”或“由三态驱动”,则相应的开关将为“打开”。  正确吗?  这似乎与第28页的9-2真相调查表一致。

3)如果 TMUX7212未通电(即 VDD/VSS 设置为0伏),软件的状态是什么?   在这种断电情况下,芯片是否可以承受施加到开关 I/O 的电压(相对于 GND 测量); 芯片的 I/O 上是否有寄生二极管?

谢谢你,

乔·诺里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    请提供您在 PSpice 中如何设置 TMUX7212型号的示意图以及您所看到的错误的快照吗?

    要回答您的其他问题,请参阅以下内容:

    1)是的,你是对的。 当对 SEL 针脚应用逻辑高电平时,TMUX7212型将关闭开关。

    2)是的,物理设备本身有一个集成的下拉电阻器,以消除浮动数字引脚的可能性。 但是,这不是在 pspice 模型中建模的。

    3)如果 TMUX7212未通电,则当 I/O 电压超过 VDD/VSS 供电电压超过0.5伏(如数据表中的 ABS 最大值表所示)时,可能会损坏设备。 造成这种损坏的原因是每个 I/O 针脚上都存在 ESD 二极管,这些二极管将在满足此条件时执行。

    谢谢,

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对1) 2)和3)的回答。   关于模拟,我下载了当前版本的 TI-Spice,然后下载了 TMUX7212型号,其中包括示意图。  当我按下“运行”按钮时,我遇到了错误,但没有时间进行修复。   我会在上面写下您的书面回答!

    谢谢你  ,乔·诺里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    没问题! 我将调查模型上的默认原理图,并查看是否可以找到任何内容。 对此造成的不便深表歉意。

    谢谢!

    布莱恩