This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23160:1.8V 电源时电阻峰值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1081710/ts5a23160-peak-on-resistance-with-1-8v-supply

部件号:TS5A23160
“线程”中讨论的其它部件:TS5A23159TS3A24159

您好,

我发现,具有1.8V 电源的此器件的温度电阻峰值为30欧姆。 这是正确的吗? 对于其他电源电压,电阻范围在1.1 - 2.7欧姆之间。

谢谢,

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克尔,

    我相信数据表在这方面的价值。 在较低的电源电压下,您有时会看到某些设备的性能下降。 查看 TS5A23159,它 主要是23160的逻辑变量。 峰值为15欧姆。
    这里的应用是什么? 电容问题是否存在。 如果电阻仍然过高,不适合您的应用,电容也不是一个很大的问题,TS3A24159的电源范围很小,因此1.8V 电源性能更好。 此处的峰值在温度范围内仅为0.8欧姆。 警告是电容增加。

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉米! 实际上,我们从 TS3A24159开始,但由于库存可用,我们搬到了 TS5A23159。