This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1575:接通电容

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1081924/tmux1575-on-capacitance

部件号:TMUX1575

尊敬的 TI-ER

我的客户有疑问。

数据表中1页的低电容为5 pF。

  数据表中的接通电容为10 pF (6页)。

两者之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,基勇,

    看起来您在这里遇到了打字错误。 我回去检查了数据,您应该信任电气特性表,设备的接通电容为10pF。 很抱歉,我们会再次对数据表进行这些编辑

    谢谢,
    拉米