This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8109:100GbE 1到2 MUX 请求

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1081905/tmux8109-100gbe-1-to-2-mux-request

部件号:TMUX8109

尊敬的团队:

是否有任何纯多路复用器,需要25Gbps 以上的支持。

 谢谢。





非常感谢,
吉米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ben,

    我们没有一个解决方案来解决模拟交换机和粘接产品组合中高带宽的问题。 我将在高速信号链团队中循环,看看他们是否有解决方案

    谢谢,
    拉米