This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD3861:有关将 SN74CBTD3861用作 FPGA 和5V 逻辑之间的电压转换器的更完整建议

Guru**** 2479715 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTD3861, SN74CBT3861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1081606/sn74cbtd3861-more-complete-recommendations-for-using-sn74cbtd3861-as-voltage-translator-between-fpga-and-5v-logic

部件号:SN74CBTD3861
“线程: SN74CBT3861”中讨论的其它部件

Hej,

我们正在考虑使用 SN74CBTD3861来连接3.3V FPGA 和5V 外部逻辑。

我已经查看了数据表中的以下链接和脚注,但对 SN74CBTD3861设备的最佳连接仍不是很清楚: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/592085/sn74cbtd3861-voltage-translation-with-and-without-fpga-logic-loaded/2175708?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74CBTD3861#2175708

1)以上论坛项目提到,如果 FPGA 尚未配置,FPGA 端将显示5V。 这是否意味着在 FPGA 加载之前,我们真的应该关闭栅极开关,以确保 FPGA 永远不会看到5V?

2)数据表中有一条注释:“设备的所有未使用的控制输入必须保持在 VCC 或 GND,以确保设备正常运行。”以及应用注释 SCBA004的参考。 SCBA004似乎更多地讨论了浮式 CMOS 输入。 在我们的应用中,我们将在两个方向上使用单个 CMOS 开关,有时甚至可能在同一封装中使用不同的方向。也就是说,有时 FPGA 是源代码,有时 FPGA 是消费者/接收器。 那么,我们应该如何绑定未使用的 CMOS 开关对? FPGA 端到端? FPGA 端到3.3V? FPGA 端到5V (因为未连接到 FPGA /未使用)? 逻辑端到接地? 逻辑端到5V?

3)当然欢迎其他任何建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    1)这是一个好做法,可以隔离路径,直到配置了东西。 但是,在您共享的 E2E 帖子中,似乎5V 来自 FPGA 方面的向上拉,而不是 mux。 I/O 上不应显示5V 电压 尽管如此,这里的目标是电压将5V 双向转换为3.3V 吗? 电压转换器可能是更好的解决方案

    2)这是指逻辑控制引脚。 因此,在这种情况下,它只是/OE 引脚。 未使用时,请将此高(5V)或低(0V)系在一起。 但是,我认为这将通过该操作积极推动高或低。  

    3)我在这里的建议是我在第1号中所提到的。 您似乎正在寻求将5V I/O 转换为3.3V O/I (双向)。 请告诉我您是否正在寻找这种产品,我可以加入电压转换团队,帮助您找到正确的产品。 同时,您还可以在产品文件夹中查找可能正在使用的设备( https://www.ti.com/logic-voltage-translation/voltage-translators-level-shifters/products.html )

    谢谢,
    拉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej Rami,

    非常感谢回复的速度非常快。

    你在3岁以下的假设是正确的。 FPGA 实际上只是一堆寄存器,具有32路输入和16路输出。 根据主板路由等的工作方式,我的客户希望能够在同一封装中混合和匹配输入/输出。 FPGA 为3.3V,输入/输出继电器,传感器等为5V。

    这是一项重新设计,据我所知,客户目前正在使用 Renesas IDTQS3861。 这是一个相当老的董事会,是一个工业应用的一部分,它仍然是活的和踢的。 目前,Renesas Quickswitch 产品可能不是理想的解决方案。 不管怎样,应用程序都是3.3V FPGA,5V 外设和最大切换速度 20兆字节/秒,在实践中可能远远低于这一水平。

    但是,客户可能实际上需要与 Renesas Quickswitch 的引脚兼容。 我不知道他是否会重新设计电路板。

    谢谢。

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,  

    感谢您提供有关此应用程序的更多信息。 Sn74CBT3861将是 IDTQS3861的替换件,因为它似乎是您要在此处替换的。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej Rami,

    再次感谢您的回复。

    只是为了确保我的这一点是正确的,您建议使用 Sn74CBT3861而不是 Sn74CBTD3861?  Sn74CBT3861的数据表没有提到电压转换,Sn74CBTD3861也没有提到电压转换。 IDTQS3861 还执行电压转换。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    噢,对不起这个! 看起来我有一个小小的打字错误,省略了“D”。 CBTD 设备是推荐的设备,具有电压转换功能。 对此表示抱歉,并感谢您再次确认

    谢谢,

    拉米