This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1080343/tmux1308-q1-searching-ti-solution

部件号:TMUX1308-Q1

大家好,团队

有一个很好的新产品,我们可以使用 DIN TI 产品!

客户正在寻找替代 SN74HC4851QPWRQ1 的产品(P2P 会更好)

 TMUX1308QPWRQ1是否 是   SN74HC4851QPWRQ1的 P2P 解决方案? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;TMUX 具有相同的引脚,电气特性稍好一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,

    新 的 TMUX1308QPWRQ1 是 SN74HC4851QPWRQ1的 P2P ,与旧设备相比,它具有更好的性能和功能。 改进包括1.8V 逻辑,断电保护,故障安全逻辑和更好的 RON 性能。

    谢谢!

    布莱恩