This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:未使用的 A/B 引脚参考

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1082216/sn74cbtlv3125-unused-a-b-pin-consult

部件号:SN74CBTLV3125

大家好,团队

客户是否可以浮动未使用的 A/B 针脚? 谢谢。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;请参阅 有关信号开关和多路复用器的常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    是的,如果不使用 I/O 针脚,您可以浮动这些针脚。 但是,如果应用程序需要更高频率的操作,最好通过50欧姆电阻器将未使用的输入连接到 GND。

    谢谢!

    布莱恩