This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S08:是否有任何设备 P2P 与 ADG1608BCP 兼容?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208, TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1082590/mux36s08-is-there-any-device-p2p-compatible-with-adg1608bcp

部件号:MUX36S08
“线程”中讨论的其它部件:TMUX6208TMUX1108

您好,

ADG1608BCP 是否有相同的设备软件包? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,鲁西辛,

    我们没有匹配的3mm x 3mm QFN 封装设备。

    TMUX6208具有相同的引脚,但其封装为4mm x 4mm WQFN,不支持更低的3.3V 电源电压范围。

    TMUX1108具有相同的引脚输出并支持较低的电压范围。 它采用1.8mm x 2.6mm UQFN 封装。

    谢谢,

    泰勒