This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:Sch 评论

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1082521/ts3a5018-sch-review

部件号:TS3A5018

大家好,团队

请帮助您检查5018的 SCH 吗?

e2e.ti.com/.../TS3A5018.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    示意图看起来不错。 建议用于 V+的去耦电容器在那里,逻辑电平工作(3.3表示高电平,0V 表示低电平),并且该部件始终处于活动状态,且 EN 引脚连接到 GND。

    唯一的另一项检查是300MHz 的带宽将适用于此应用程序。 原理图中没有提到这一点。

    谢谢,

    泰勒