This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7211:需要 IC TMUX7211PWR 的一些电气特性

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1082571/tmux7211-need-few-electrical-characteristics-of-ic-tmux7211pwr

部件号:TMUX7211

需要以下提及 的 IC TMUX7211PWR 的电气特性

逻辑电源电流,IL
接地电流,IGND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shanmuga,

    数据表7.1中显示了设备损坏前的逻辑电源电流最大额定值。

    输入电流泄漏(IIH/IIL)参数更接近您要测量的值。 这取决于电压供应值,可以在电气特性表的逻辑输入下看到。 下图来自+/-15V 双电源表

    未为此设备指定 IGND 参数,但大致上是 IDD 和 ISS 之间的增量,加上其他引脚泄漏量相对较小。

    谢谢,

    泰勒