This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3125C:I/O 驱动能力

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3125C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1082841/sn74cbt3125c-i-o-driving-capability

部件号:SN74CBT3125C
“线程:测试”中讨论的其它部件,

你(们)好

我使用该设备作为测试驱动程序,然后对用于4个输出端口共享的“状态开关电流,II/O±128mA”存在疑问。

当只有一个输出端口(即 1B 打开,但2B/3B/4B 关闭),  1B 端口的剂量驱动电流  达到128mA? 或 仅达到32mA。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Sam,

    我可能会误解您在此处的应用,但听起来您正在计划使用此设备驱动电流。 这实际上是另一个源可以通过 I/O 端口驱动的最大电流。 此设备(以及模拟交换机和多路复用器产品组合中的所有其他设备)将成为实际上不会驱动电流的无源设备。 相反,它们将在所选路径配置中引导信号。  

    如果您正在寻找能够驱动电流并充当多路复用器的设备,请查看数字多路复用器: 数字多路复用器和编码器产品选择| TI.com

    但是,由于您正在查看一对一设备,缓冲区可能更符合您的需求。 这将是一个接受输入并驱动输出的设备。 这些产品将在此处找到: 无反相缓冲器和驱动器产品选择| TI.com
    这有点超出了我的投资组合,如果你有更多的问题,还有 一个更 适合帮助你的逻辑论坛。 但是,我可以向您指出4通道缓冲器和驱动器设备,它们将与 SN74CBT3125C 最相似  

    4通道缓冲器

    如果您对模拟开关有任何疑问,我希望这能有所帮助,并告诉我!

    谢谢,
    拉米