This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:未使用的信道终端

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109, TMUX1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1083361/tmux1109-unused-channel-terminations

部件号:TMUX1109
“线程”中讨论的其它部件: TMUX1104

您好,

我的客户只使用通道 A
在这种情况下,它们是否可以使 S1B,S2B,S3B,S4B 和 DB 保持浮动?
如果没有,请告知他们这些引脚的建议端接。

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kazuhiko,

    如果只使用一个信道,则可以让信号引脚保持浮动。 但是,在高速应用中,最好通过50欧姆电阻器将这些电阻接地。  

    请参阅 TI Precision 实验室-我可以让未使用的引脚浮动吗?

    他们使用什么电压? 如果在1.08到5.5V 之间(它们不使用双电源),TMUX1104是一个4:1通道,如果它们不使用 TMUX1109的第二个通道,它可能是一个很好的替代。

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉米,

    感谢您的回复。

    此致,

    希拉诺