This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G53:SN74LVC2G53和 TS5A3154之间的差异

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G53, TS5A3154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1083655/sn74lvc2g53-difference-between-sn74lvc2g53-and-ts5a3154

部件号:SN74LVC2G53
“线程”中讨论的其它部件: TS5A3154

大家好,团队

 SN74LVC2G53DCUR 和 TS5A3154DCUR 之间有何区别?

它们看起来像 P2P 解决方案,我只看到带宽是差分的, SN74LVC2G53是300MHz, TS5A3154是100MHz。 它们是否有其他区别?

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,哈迪,

    虽然这些设备共享引脚和配置,但在这方面有一些相当显著的差异。 例如,TS5A3154将具有额外的功能,如断电保护,这意味着您可以在设备断电时安全地为 I/O 引脚施加电压。 它还将具有先接后断开关。 因此,它将在断开先前选择的连接之前与所选引脚建立连接。 您可以在此处了解有关功能的更多信息: 选择正确的德州仪器(TI)信号开关

    除了特性和实际规格外,TS5A3154具有较低的接通电阻(RON)和较高的接通电容(CCON),而 SN74LVC2G53具有反向,较低的接通电压和较高的接通电压。 TS5A3154在不同信道之间的匹配也更好。
    最后需要注意的是,在这些设备上,VIH/VIL 的电平不会完全相同。 将会有一些细微的变化需要注意。

    如果您对此有任何疑问,请告诉我是否有更具体的事情。

    谢谢!
    拉米