This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:TMUX6219是否可以用于 RS485终端电阻器的连接和断开连接?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219, TMUX6211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1083520/tmux6219-can-tmux6219-be-used-for-rs485-termination-resistor-connecting-and-dis-connecting

部件号:TMUX6219
“线程”中讨论的其它部件: TMUX6211

大家好,

我的一位客户正在寻找一款模拟开关 ,该开关可用于连接和断开 RS485终端电阻器,如 LTC2873或 MAX13450E。
LTC2873
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ltc2873.pdf
MAX13450E
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX13450E-MAX13451E.pdf

他们的问题如下。 请问您能给我回复吗?

问:  TMUX6219是否可以用于 RS485终端电阻器的连接和断开?

请你作出答复。

 此致,

卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;您可以使用任何能够处理总线上实际发生的电压的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈祖亚,

    我希望更多地了解使用案例。 终止时,2:1 mux 的作用是什么? 而不是像 TMUX6211这样的1:1。 此外,收发器还集成了可切换终端功能。 尽管如此,如克莱门斯所述,要回答这个问题,只要开关能够处理所施加的电压,就应该是正常的。 对于 RS485,通常为-7至12V。 但是,此处的注意事项是,您需要一个双电源来为 mux 供电,该电源也应包括通过的电压范围。 因此,只要您能够为芯片供电,就应该能够传递数据表规格范围内的任何电压。

    谢谢,
    拉米