This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:SN74CBTLV3257PWR 和74CBTLV3257PWRG4之间的差异

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1083913/sn74cbtlv3257-difference-between-sn74cbtlv3257pwr-and-74cbtlv3257pwrg4

部件号:SN74CBTLV3257

您好专家,

我对此设备有疑问。

我在 TI.com's 的订购和质量上找到了 Follow device。

  1. SN74CBTLV3257PWR
  2. 74CBTLV3257PWRG4

此外,TI.com 表示74CBTLV3257PWRG4与 74CBTLV3257PWRE4相同。

另一方面,TI.com 说,部件与 SN74CBTLV3257PWR 不同,但它说 SN74CBTLV3257RGYR 与74CBTLV3257RGYG4相同。

那么,我们能否将 SN74CBTLV3257PWR 与74CBTLV3257PWRG4相关?

我发现 这条 E2E 线程 ,但没有关于“SN”和“非 SN”的讨论,所以我无法区分我们是否可以认为两者都是相同的。


谢谢,致以诚挚的问候!
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “SN”前缀没有任何与此处相关的含义,如果名称太长,则会被省略。

    由于所有设备现在都是绿色的 ,因此"E4"类/ G4后缀不会产生任何影响;请参阅此常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki,

    SN74CBTLV3257PWR 和74CBTLV3257PWRG4是同一设备。 与您链接的 E2E 线程类似,先前使用了 E4/G4将设备指定为绿色/无铅,但 TI 现在已将所有设备设为绿色/无铅。 零件号保持可用,以便客户具有一致的可订购零件号。

    创建此常见问题是为了帮助解释差异:

    [FAQ]为什么逻辑设备的部件号具有 E4/G4后缀?

    谢谢,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,泰勒,你好

    感谢您的快速回复,并对延迟回复表示抱歉。
    我知道非 SN 和其他 G4/E4后缀不会有区别,因此我们现在可以同时考虑这两种设备。


    此致,
    Kazuki Kuramochi