This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:正在查找 SPI 重新驱动程序和 MUX

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74AUC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1083486/tmux1308-looking-for-spi-redriver-and-mux

部件号:TMUX1308
“线程”中讨论的其它部件:SN74LVC125ASN74AUC125

您好,专家,

请帮助您检查 我们是否有 SPI 重新驱动程序或 MUX,它们可以重新驱动 SPI 信号。

我 希望有一个驱动程序可以提高客户信号质量,因为 客户  的 HPM 和 SCM 更长的路由和 B2B 架构存在一些 SPI 问题。

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mark,

    模拟开关和多路复用器是被动设备,它们只会将信号重新路由到所需的路由。 它们实际上不会驱动信号,这似乎是您为增强信号完整性而要做的。  您是否正在寻找多路复用和驱动信号,或者只是驱动4个 SPI 信号?  
    您将寻找缓冲器/驱动程序,因此我将在正确的产品系列中循环,以帮助您选择正确的设备。

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我们的产品组合 https://www.ti.com/logic-voltage-translation/buffers-drivers-transceivers/noninverting/products.html 中有缓冲器 ,可以帮助处理单向信号(如 SPI)。 您可以过滤对 Vcc 和输入类型等参数的搜索。 以下是 重新驱动数字信号的一些一般设备建议/设计注意 事项。  

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉米。

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,你

    我知道我们可以从 TI 网站搜索产品,但我们不知道该设备是否支持 SPI 接口。  

    您是否知道如何知道哪个 缓冲 区可以支持 DS 的 SPI 接口?  

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 信号只是普通逻辑信号。 您可以使用任何支持所需电压和频率的缓冲区。

    我建议使用3.3 V 的 SN74LVC125A 和较低电压的 SN74AUC125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您推荐的两种设备,它们都不支持双向信号,对吗?

     我们是否有其他解决方案可以支持双向信号?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,缓冲区仅适用于标准 SPI。

    无法为双/四 SPI 提供驱动程序,因为它无法知道信号的传输方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有道理,  

    所以标准 SPI 不支持双向信号通信,对吗?  

    发现 的竞争对手设备 BTW 可能支持3线双向通信,如下所示:

    TI 是否有类似的解决方案?  工作频率高达100MHz。

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Component_SPI_V2.50-Software%20Module%20Datasheets-v02_07-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0e7c516f0e04

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我们没有类似的设备。 您能否 为我提供有关您的系统的更多详细信息,或者可能提供示意图,以便我为您提供进一步的帮助? 您是否正在尝试实施单 SPI 或双/四 SPI? 您的工作电压是多少?  

    此致,

    塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,你

    对于 客户设计,SPI 具有双/四模式,电压为3.3V。

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我们的产品组合中没有支持双/四 SPI 的任何设备。 我们提供的最佳解决方案是使用带有方向引脚的收发器 ,如 SN74LVCZ245A 。 这假设您知道何时切换信号的方向, 如果是这样,您可以将控制器连接到收发器的方向针脚。

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢塞巴斯蒂安

    只要与客户沟通,SPI 缓冲器现在和将来都很受欢迎使用他们的服务器项目,我们是否计划在 路线图中添加内容?

    此致,

    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我们的团队只处理通用零件,无法以通用方式制造该零件。 此外,我们的业务计划不是公共知识,因此我们无法发布这些信息。  

    此致,

    塞巴斯蒂安