This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:SN74CBTLV3245ADBQR

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1086900/sn74cbtlv3245a-sn74cbtlv3245adbqr

部件号:SN74CBTLV3245A

请分享 MPN 第1行的顶部标记格式或指南: SN74CBTLV3245ADBQR。 似乎 TI 已从网站上删除了这些信息。

第1行标记:

11A6E1K G4

谢谢。

患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,PT,

    请在此处查看更多信息:  

    https://www.ti.com/general/docs/product/topsidemarking.tsp?part=OPA454AIDDAR&pkg=DDA&pin=8&actionPerformed=viewTopsideMarking

    尽管如此,您是否认为 SN74CBTLV3245ADBQR 的顶部侧标是11A6E1KG4?
    我没有看到 DBQ 软件包的-G4变体,而且标记不是我希望看到的该设备的标记。  

    这与部件查找顶部标记: https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline 不匹配

    数据表还说明了顶部边标记应该说什么。


    您确定手头上的设备是 SN74CBTLV3245A 吗?

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉米,

    请参阅下图所示的实际物理图像。

     CBTLV3245A 的设备标记 可在第2行找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,PT,

    我没有看到附加的任何物理映像图片。 可以尝试重新发送吗?

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,PT,

    我仔细研究了这个问题,并再次确认了你看到的标记。 我现在看到你所指的第一行是年/日期代码(在我的第一个回复中链接在上面)。 日期代码中的“11”似乎是指2021年1月(第一个月,第一年=11)制造的此设备,其余代码是用于内部跟踪的批号。

    希望这能有所帮助!
    拉米