This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3306:A2/A3高压请咨询

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1086950/sn74tvc3306-a2-a3-high-voltage-consult

部件号:SN74TVC3306

大家好,团队  

如 D/S 所说,当 A2/A3电压高于参考电压时,电压夹持工作正常。  客户询问是否允许将 A2/A3的高电压级别设置为等于 Vref(A1),以下屏幕截图显示了这一点? 请帮助我们澄清这一点。 谢谢。  

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 A2/A3引脚的电压可以在0 V 和5 V 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    但我们的 D/S 表示,只有 A2/A3电压高于参考电压,电压夹持可以有效。 如何在此处了解这一点? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 A2/A3处的电压低于 VREF 时,通电晶体管打开,B2/B3引脚的电压相同。

    当 A2/A3处的电压高于 VREF 时,通道晶体管关闭,B2/B3引脚处的电压由上拉电阻器决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,斯坦利,

    您能帮您进一步澄清这里的问题吗? 基于您在其中装箱了参考电压和 B2/B3的图像,我认为这里真正的问题是参考电压,A2/A3和 B2/B3的功能以及它们如何交互。 Vref 将设置一些阈值级别。 当 A2/A3低于阈值时,您将看到输出上的 A2/A3电压。 当 A2/A3高于 Vref 阈值时,设备将夹紧,B2/B3将被拉至输出上的任何值。
    请告诉我这是否有助于澄清任何事情,或者我是否可以提供更多帮助。

    谢谢
    拉米