This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V713EL:引脚8连接

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1087841/ts3v713el-pin-8-connection

部件号:TS3V713EL

大家好,

请问 我们是否可以在 TS3V713ELRTGR 的引脚8 (N.C 引脚)上输入高电平电压

无法在数据表中找到相关信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chia,

    我们建议所有 N.C.引脚(无连接)都保持浮动状态,因为没有内部电气连接。 我知道一些工程师必须遵循无浮动销设计的标准。 如果是这种情况,只需为 N.C.引脚接地即可。  

    如果无法解决常闭引脚上存在的高电压问题,则输入 VIH < VDD 应该很精细,因为不存在内部连接。

    请在 e2e 论坛上搜索常见问题。 您的问题在上一篇 e2e 帖子中也得到了解答。  

    此致,

    泰勒