This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3345C:-6V 输入,低电流

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1087591/sn74cbt3345c--6v-on-input-with-low-current

部件号:SN74CBT3345C

CBT-C 部件能否以0.2 mA 的电流接收-6V 输入而不损坏部件?

部件号为74CBT3345C。 使用分禾器网络和+5V 电源将-6V 输入转换为正电压。 6V 可能在+5V 电源之前出现。 电阻器也可能出现故障,其中只有-6V 是设备的输入。 电流限制为0.2 mA。 CBT3345C 部件可以是 a)通电并启用,b)通电和禁用,或 c)未通电,而输入上存在-6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电压将被夹紧至−0.7 V 左右。如果电流限制在50 mA 以下,则允许这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压是否在所有三种条件(a,b,c)下都被夹紧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是一个二极管;不需要电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    是的,只要您将电流限制在50mA,所有三个条件都应该正常。 在这里重申克莱门斯,它只是一个二极管,所以没有一些电路需要电源来实际夹紧它。 限制电流将使设备免受损坏。  



    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    输入将被夹紧至-0.7V。 在设备通电并启用的情况下,输出是否也是-0.7V,或者是否进一步夹紧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求的原因是,此设备为另一台具有最低电压要求的设备供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    如果您也在限制电流,则可能会有来自任何限制电阻器或电路的额外电流降。 但露营本身会将其压下,并应保持 0.7~0.6V 的水平。

    谢谢,
    拉米